This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40801:用于 PMP40801的 TPS65987D 配置文件参考设计

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP40801, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1203005/pmp40801-tps65987d-configuration-file-for-pmp40801-reference-design

器件型号:PMP40801
主题中讨论的其他器件: TPS65987D

您好!

我们复制了 PMP40801参考设计、并将该电路板重新封装成更适合我们应用的外形。 能否获得本参考设计使用的 TPS65987D 配置文件的副本来实现电路板功能?  

我们可以通过配置 GUI 工具构建新文件、但我们认为该文件有助于消除芯片配置错误的所有问题、同时我们还确认更新后的布局也能正常工作。

我认为这是一个.bin 文件、只有这样我们才能启动和运行该板。

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:很遗憾、此参考设计的原始设计人员已不可用。 在为此目的查看项目文件时、 我们无法找到 PD 控制器的任何配置文件。 不便之处抱歉、看起来好像需要使用下面的 TPS65987D GUI 进行配置。

    https://www.ti.com/product/TPS65987D#software-development