This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9656:输出侧分频器隔离的直流/直流转换器问题

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1196607/pmp9656-dc_dc-converter-isolated-issue-at-output-side-flickring

器件型号:PMP9656

大家好  

早上好!!

我们采用了参考设计 PMP9656作为 DC_DC 隔离连接屏幕截图作为参考,在输出端,我们使用了带有2个驱动器 IC 的4 No's MOSFET。 但输出电压未接收到。 但我们使用一个 MOSFET 来代替两个 MOSFET、因此系统 在15安培时可以正常工作、但我也面临着加热超过100度的问题。 因此请提出相同的建议、为什么2个 MOSFET 不使用。

谢谢、  此致

Ashish

这是一个很好的例子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:

    您是使用与原始 PMP9656设计相同的 MOSFET、还是使用替代器件?

    谢谢。
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    感谢您的答复。

    短缺问题导致的  UCC27511DBV 此器件型号我未用于 MOSFET 驱动、我按照以下器件型号使用了替代开关  1EDN8511BXUSA1。

    都相同、我使用了器件型号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:

    替代驱动程序看起来应该可以。  您是否使用了与 PMP9656相同的布局?  哪些部件会变热?

    需要说明的是、所有其他器件(驱动器除外)都与 PMP9656中使用的器件相同?

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    我使用了与 PMP9656相同的布局。&除了驱动器、我们在布局中使用了相同的所有器件。 我正面临着加热问题  MOSFET 和变压器  和温度上升幅度超过100度。

    2小时后 MOSFET 由于发热而短路。

    谢谢、此致

    Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    PMP9656输入电压最高可达60VDV ,但我们正在检查工作电压是否为82V。

    在65Vdc 之后出现加热问题。

    我可以 在 PMP9656中升级82VDC、因为显示高达60VDC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:

    PMP9656不是针对82V 输入而设计。  我担心 SR FET 可能会出现雪崩。  您能否捕获 Q1/Q2和 Q4/Q7上 VDS 电压的示波器图?

    谢谢。
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我看到 PMP9656中的变压器输入电压高达60V。  如果我将变压器更改为最高84VDC。 因此、设计 PMP9656将执行或不执行

    .你的建议,如果我更改变压器,我把最大的84VDC .

    谢谢、此致

    Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:

    您应该能够针对高达84VDC 的输入使用同一变压器、但可能需要更改某些 FET。  您能否检查具有84V 输入的每个 FET 上的电压应力?  在进行测量时、请确保示波器探头的带宽不受限制。  您可能需要将 Q4/Q7的额定电压提高至80V 或100V。  Q3/Q5/Q6额定电压可能需要提高至200V。

    谢谢。
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian  

    我们的团队正在进行测试、因为您建议增加额定电压。 我们会回来给您。

    请在 PMP9656中建议如何在此设计中设置过流电阻。

    谢谢、此致

    Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashish:

    如果 CS 引脚电压达到0.48V (典型值)或0.43V (最小值)、它将启动逐脉冲电流限制。  该引脚上的电压等于输出电流乘以电源变压器(T1)的匝数比、电流检测变压器(T2)的匝数比和电流检测电阻 R5。  另外、输出电感纹波电流、磁化电流和斜率补偿将增加 CS 引脚电压。  

    通常、我们选择电流检测电阻、将峰值 CS 电压设置为在最大负载下低于0.43V 最小电平约20%。

    此致、

    布赖恩