This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA 直流仿真输出错误

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1201218/wrong-output-from-tina-dc-simulation

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

我使用 TINA 构建复合运算放大器结构、但直流仿真结果有一些问题、当我使用4.9V 和5.1V 差分输入时、可以预期输出复合、但使用5V 时、输出结果非常令人困惑。  期待您的回复、谢谢!

e2e.ti.com/.../simulation.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yue、您好!    

    感谢您查询有关 TINA 的信息。  由于 TINA 是 DesignSoft/TINA 程序、因此可使用 DesignSoft 支持页面处理问题:  http://www.tina.com/technical-support/  。  

    DesignSoft/TINA 团队非常有帮助、这是 提供 TINA 支持的最直接的方法。  问题解决后、请给出回复。    

    此致、  

    ~Leonard     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leonard、

    谢谢你。 我已经根据你所说的方法提出了这个问题、但我使用的 TINA-TI 是免费版本、所以我不知道我能否得到回复。 我发现一个解决方案是设置 直流绝对电流误差设置为100p 我可以理解这可能是收敛问题,但我不知道为什么它只有5V。

    此致、