This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:原理图中的 MP1、"PFC 功率级"表

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1201514/pmp22650-mp1-in-the-schematics-pfc-power-stage-sheet

器件型号:PMP22650

尊敬的先生/女士:

在 PMP22650设计项目的原理图文件中的 "PFC 功率级"表单中、您使用了一个称为 MP1的金属屏蔽用于接地。 靠近 EMI 滤波器元件的区域。

很遗憾、我看不到 MP1的器件型号、因此可以为我的项目订购一个。 这是 您购买的现成金属防护板之一吗? 如果可以、您能告诉我它的器件型号吗?

谢谢!

此致、

但以理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daniel、MP1是我们测试一种改善 EMI 的方法的占位符。 我们的测量未能显著改善 EMI、因此我们未组装 MP1。 我们不建议实现或填充此连接。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darwin 先生、

    感谢你的帮助。

    我还有一个问题。  VI-20174A 是原理图中的 L18、这是 PFC 耦合电感器。 我不能在任何地方找到它。 您能为我可以使用的此组件推荐一种替代方案吗? 或者您是否有数据表以便我可以构建我自己的磁性元件?

    谢谢。

    但以理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daniel 让我们来离线讨论这个问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们应该如何离线讨论它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会发送一个友谊请求,我们可以通过信使进行讨论。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darwin 先生、  

    对不起、我 有关于 PMP22650项目的另一个问题。

    二极管桥式整流器(D10)。 有必要吗? 您是否在最终设计中使用了 D10? 我问这个问题的原因是、图腾柱无桥 PFC 电路没有二极管桥式整流器。

    再次感谢您的帮助、

    但以理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好。D10是必要的、并用于最终设计。 从正常功能的角度来看、我知道您可能希望删除任何冗余。 不过、由于存在浪涌期间和雷击浪涌条件下的热问题、因此 D10很有必要。 我们建议您在设计中保留此内容。 谢谢!