This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:VI-20174A

Guru**** 2524960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1201609/pmp22650-vi-20174a

器件型号:PMP22650

你(们)好!

感谢你的帮助。

我有疑问。  VI-20174A、也就是原理图中的 L18、是 PFC 耦合电感器。 我不能在任何地方找到它。 您能为我可以使用的此组件推荐一种替代方案吗? 或者您是否有该耦合电感器的数据表?

此致、

但以理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、我们来离线讨论这个问题。 我会发送朋友请求。 谢谢!