This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00637:CP 和 PE

Guru**** 1549780 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010239
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1196126/tida-00637-cp-and-pe

器件型号:TIDA-00637
主题中讨论的其他器件:TIDA-010239

大家好!

我正在从事三相电动汽车充电 EVSE。

我有一些与此相关的疑问、在研究 EVSE 的通信部分时、我知道电动汽车通过 PWM 信号发送不同用途的信号。

但在这里、我想知道为什么我们使二极管和电阻与 EARTH 端子短路?

它不应与电路接地连接???

我还观看了一些模拟 EVSE 通信的视频、这些视频也在执行相同的操作、但我找不到执行相同操作的有效原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很乐意帮助您解决您的问题。  首先、我想 指出的是、我们刚刚发布了此设计的三相版本(TIDA-010239)、包含用户指南、设计文件和原理图的文件夹可以在该文件夹中找到。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010239

    对于 PE 来说,我需要回到你的理由。  几天内我会为您提供一个答案。

    此致、

    埃罗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Errol !!!

    我得到了这个链接。 我当时正在查找与该特定便笺相关的软件文件。

    在哪里可以得到它??