This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01228:TIDA-01228:FET 开关

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01228, CC1310, CC1312R, TIDA-010050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1200527/tida-01228-tida-01228-fet-switches

器件型号:TIDA-01228
主题中讨论的其他器件: CC1310CC1312RTIDA-010050

您好!

我计划构建基于 LC 传感器的水表、因此我开始了参考设计的研究。

我现在了解了 LC 传感器的工作原理、但我在了解 TIDA-01228电路中的某个东西方面存在问题。

TIDUD25A (https://www.ti.com/lit/pdf/tidud25)的第 n°5页规定、FET 用作简单的电流开关来为 LC 箱充电。  

我不明白设计为什么不使用 GPIO 作为输出、因为它们应该能够提供足够的电流(可能这是我的错地方?)  

我还在 SLA578中看到、LC 振荡电路由 MSP430DW42x 的 GPIO 直接激励。  

有人能解释一下为何在这种特殊情况下使用 FET 开关吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅克、您好!

    我认为您指的是 SLA 此处为578.pdf: MSP430FW42x ScanIF 演示箱硬件/软件描述

    请注意、MSP430FW42x 器件包含一个专用的外设模块、被称为旋转检测扫描接口(因此对于水表为字母 W)。

    该扫描模块有一个状态机(和其他块)、确实生成 VCC/2电压、并具有专用缓冲器输出、该输出将输出到 LC 振荡电路。 输入信号为高阻态或 GND、因此会发生振荡(请参阅数据表和) 利用 MSP430扫描接口进行旋转检测(修订版 B)

    在 CC1310和下一代器件 CC1312R 数据表、产品信息与支持| TI.com 我们没有扫描模块也没有 VCC/2电压生成电路、因此我们设计了 TIDA-01228参考设计| TI.com 电路。

    我们使用传感器控制器引擎(SCE 模块)来实现该功能。 请注意、我们还改进了 TIDA-010050参考设计| TI.com 中的 TIDA-01228解决方案、其中我们使用了 CC1312R 的 DAC 和2MHz 模式来计数振荡(无需 TDC 模块)。

    TIDA-010050本身在 BOOSTXL-ULPSENSE 开发套件| TI.com 的基础上进行了构建、但我们添加了一些更改来提高性能、例如对未使用的电感器进行 GND-ing、而另一个 LC 振荡电路。

    总之、您可以在 TIDA-01228和 TIDA-010050参考设计之间进行选择(由于更高性能的 CC1312器件和改进的 SCE 模块、因此功耗更低)。

    我们已经完成了许多 LC 振荡电路的 SPICE 仿真、对于 CC13xx 器件、我们发现的唯一解决方案是 在 CC13xx 上使用 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milen、  

    谢谢说明、它确实帮助我了解了这些设计的进展情况。 我不知道 TIDA-010050是否存在。  

    考虑到 CC1310的低功耗特性、我认为我可能会升级到 CC1312R。  

    在阅读设计指南 TIDA-010050时、我对 自己在 SIMetrix/SIMPLIS 上运行仿真产生了兴趣、因为据说其中提供了 LC 传感器模型(第8页、第3.1部分"硬件设计")。 但我在设计文件中的任何位置都找不到这一数值(我不确定这是否正常)。 我只需从屏幕截图中复制该电路。

    非常感谢您的帮助、我认为它现在可以解决我的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅克、您好!

    我很高兴我的说明 进一步帮助了您! 附件是 TIDA-010050的仿真文件、希望能为您节省一些时间!e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_010050-Simulation.zip

    此致、

    Milen