This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 的 PSpice 版本17.4在创建空白项目时不能创建原理图

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1218851/pspice-for-ti-version-17-4-can-not-create-schematics-when-creating-blank-project

您好!

创建空白项目不会自动创建原理图、我无法自己创建一个。 我在没有任何运气的情况下尝试了跟踪每一个教程、因为您可以看到我的项目的设计资源文件夹是空的、我无法添加新的原理图来开始绘制我的电路。 我不确定我是否错过了明显的东西、但有人能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我刚打开 PSpice for TI、选中"File"-"New"-"Project"。 我选择了一个名称和位置后、它打开了原理图。

    您是使用该过程吗?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、谢谢您的回复。

    是的、这正是我执行的过程、但 PSpice 不会打开原理图。 我得到此视图、其中显示"OPJ file not loaded 还没有"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好消息是、您没有做错任何事情。  

    坏消息是你仍然有一个问题。

    让我来深入探究一下这个。 我怀疑一个损坏的文件,但不想假设任何东西,并迫使你进行重新安装。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,这是很好的知道,谢谢你!

    很遗憾、我已经尝试重新安装程序并重新启动计算机、但没有任何结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将此报告提交给 Cadence 以供审核并提供答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    轮辋、

    您的计算机上是否有完整版本? 如果是、您是否打开了该版本?

    我一直在和一个令人讨厌的寒冷战斗,但最终得到了更好的。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我相信我有完整版吗? 我只安装了一个版本、它是我们作为学生获得的下载链接提供的版本。 这是我得到的版本信息:

    我曾尝试让同学给我发送完整的项目、但即使这样、我仍然无法访问设计文件。

    我真的很感谢您的帮助! 很高兴你感觉更好

    轮辋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我您是否可以致电以解决此问题。 哪些日子/时间对您有益?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    轮辋、

    是否仍有此问题?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉这么晚才回复! 我一直在忙于其他项目、但请帮我解决这个问题! 我刚刚在安装 PSpice 更新后重试、但问题仍然存在。 本周的任意一天、我都可以接听电话、但我认为可能会出现时区问题? 我在 UTC+2时区工作

    轮辋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以打电话、告诉我工作的天数/时间、我会安排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5月23日、24日、26日、13:00至18:00 UTC+2之间有空。 或5月25日之间15:00至18:00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的目标是在下午4点(16:00)参加24小时或25分钟的活动。 这将促进缩放。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了! 我在哪里可以期待一个缩放邀请?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    以下是团队会议的链接。

    如果您可以在此论坛上分享您的电子邮件、可以将其发布在此处、或通过 d-larkin@ti.com 向我发送电子邮件

    在您的计算机、移动应用程序或房间设备上加入

    会议 ID: 230 808 520 402
    密码:8mTHiA

    下载团队 | 加入网络