This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:挑选和放置文件

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1227920/pmp22650-pick-and-place-files

器件型号:PMP22650

大家好、  

你好。 我是代表客户发布此查询的。

"我想问您是否有这款逆变器的取放文件? 在中、文件具有 BOM 和 gerber 文件、但没有拾取和放置文件。"

请帮助提供建议。 感谢您的支持。

此致、  

Marvin 酒店  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我已要求原始设计人员与您联系。 请给我们一些时间。

    谢谢。

    罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附 E3版本的 e2e.ti.com/.../PMP22650E3_5F00_PnP.xlsThe 拾放文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent:  

    感谢您的答复。 客户要求提供制作逆变器所需的最新光绘文件、BOM 以及挑选和放置文件。

    我指示他下载产品页面上的设计文件。

    https://www.ti.com/tool/PMP22650#design-products

    请查看客户的反馈。

    "感谢您的快速响应!

    我只需要一些指导原则。  

    对于逆变器、我将需要该文件、对吧?  

    或其 PMP22670E2? 但你给我发送了 PMP22650E3_PnP.xls 考虑文件名我需要的正是第一个或? 我只是需要一些帮助来确定哪些文件用于逆变器、哪些文件用于驱动程序等  

    我认为我需要:  

    PMP22650E2_Gerbers.zip 和 PMP22650E2 (001)_TI-BOM.PDF -对于逆变器、如果我弄错、请更正我。  

    PMP22712E2 Gerbers.zip 和 PMP22712E2 (001)_TI-BOM.PDF、如果我错、请进行更正。  

    PMP22773E3 Gerbers.zip 和 PMP22773E3 (001)_TI-BOM.PDF、如果我弄错了、请更正我。  

    最后两个 Оne 是用于控制器 F280039C、我将从您那里购买。  

    PS。 我还需要其他拾放文件。 这是值得赞赏的!"

    请帮助提供建议。 感谢您的支持。

    此致、  

    Marvin 酒店  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将连接最新版的光绘文件用于主板。
    e2e.ti.com/.../PMP22650E3.zip