This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:如何计算用于生成中性点的分离电解 DC-link 电容器以及为什么使用薄膜电容器?

Guru**** 2620915 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1228879/tida-01606-how-to-calculate-the-split-electrolytic-dc-link-capacitors-used-for-making-neutral-point-and-why-the-film-capacitors-are-used

器件型号:TIDA-01606

大家好!

我之前研究过  TI 的10kW 双向三相三级(T 型)逆变器。 我想知道他们是如何计算这些 用于分离直流链路的大容量电解电容器的电容的。 我知道600V 是直流链路电压的一半加上一些裕度、但120uF!? 它们为什么并联使用4? 是由于额定纹波电流吗?

另外、为什么要 在这里使用这些薄膜电容器(以红圈显示)? 以及如何计算其值。

这是 原理图的链接

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohamed:

    在 T 型转换器中、您需要有两种电容器:电解质电容器和薄膜电容器

    电解电容器用于消除该三级拓扑产生的电源纹波。

    薄膜电容器用于处理产生于开关频率的电流纹波。

    一般而言、我建议您运行 https://www.ti.com/tool/TIDA-01606#tech-docs 仿真 、可以通过以下链接找到该仿真。

    4个电容器并联放置、因为在使用无功负载时、功率纹波很高、从而导致电容器中出现高纹波电流。

    谢谢

    此致

    Riccardo.