This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00289:将原0-20V 相切割控制150W 电磁阀的 PWM 控制从0-10V 直流电源更改为 PWM 控制

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00289, DRV110, TPS272C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1228827/tida-00289-change-to-pwm-control-from-0-10v-dc-source-for-original-0-20v-phase-cut-controlled-150wsolenoid-valve

器件型号:TIDA-00289
主题中讨论的其他器件: DRV110TPS272C45

大家好!

我需要设计一个新的电路板、来替换某些 HVAC 流体控制阀在相切模式下在0-20V 直流范围内运行的原始驱动器。 转向方法是模拟0-10V 直流、以准比例方式控制阀的孔径大小(0-100%)。 我当时正在考虑使用 PWM 方法、因此我翻到了该主题和 TIDA-00289、据我所知、这些参数仅使用使能引脚来打开/关闭阀门。

您能否向我指出正确的方向、以检查是否可以修改原理图?

我知道它听起来有点模糊、但我需要一个起点来开始。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefano:

    "相位切断模式"是什么意思? 您是说这些阀门具有多相位需要控制吗?

    在 DRV110中、 HOLD 和 PEAK 引脚用于设置 螺线管的保持电流和峰值电流。

    如果电压需要使用多绕组进行控制、则可能需要其他控制器。

    此致、

    杰罗姆·珊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jerome、感谢您的答复。 相位切割方法是一种相当类似的"旧"方法 、通过使用交流频率每10ms 切一次、通过使用施加到螺线管的电流的0V、来控制阀孔径的速率(柱塞被推到螺线管外的程度)。 这基本上是一种简单但非常可靠的方法。 提供0-10V 输入、您可以在0到100%的范围内线性打开阀门。 我附上原理图。 没有反馈控制 (没有 方法确定阀门是否已实际打开)并且没有峰值和保持模式。 因此、我需要将电路替换为更现代的电路(反馈控制/节能方法)、并阅读了 TIDA-00289原理图。 但我看到它有一个开/关方法、不是控制螺线管的成比例方式。 我想知道是否可以采用 PWM 方法来相应地控制阀门。 此致、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!

    TPS274C65 是一款高侧开关、 可能是此处的正确部件

    - 最大工作电压36V, 最大电流(所有4通道) 5.2A 连续,所以我想他们可以直接 驱动阀门

    -可调节电流限值,精度为10%,热关断

    -集成电流感应 ADC :8.5 ENOB ,125us 的更新时间,可以用来 节省电流

    -可以使用高达1kHz 的 PWM 频率

    - SPI 控制

    PWM 信号需要由简单的 MCU 生成、该 MCU 还可用于读取 电流检测 ADC 输出并 相应地调节电流。

    像 MSPM0L1306这样的简单 MCU 集成了所需的模拟组件、以实现差分放大器和输入信号链。

    如果需要更快的 PWM、  可以使用 TPS272C45、但它不包含 ADC、因此需要 MCU ADC。

    如果这 符合您的   想法、或者您有其他具体问题、敬请告知。

    此致、
    Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmed、非常感谢您的重要答复。

    首先、我想问您选择合适 PWM 频率的参数是什么? 在实际电路配置中、驱动 MOSFET 的信号 具有跨越1%到100%的10ms 周期。 因此必须假设频率为100Hz。 该阀100%由连接电压驱动。

    选择合适的 PWM 转换时、需要考虑哪些因素?

    此致、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefano:

    我没有 有关您的要求、现有解决方案波形或 阀参数的完整详细信息、因此我无法 在此处提供具体建议。
     从100Hz 的 PWM 开始、您 可以生成 阀所需的平均电压、同时、您 将使用 ADC 以更高的速度对进入阀的电流进行采样、 将此值与所需电流进行比较、并相应地调整 PWM、从而 在 MCU 的帮助下构建控制环路。
    可以使用 PSPICE 对环路的模拟部分进行仿真。 TPS272C45具有瞬态模型、您也可以使用阀门模型、并使用脉冲波发生器来表示 PWM。 这有助于了解环路动态特性、并有助于设计 稳定的环路。
    此致、

    Ahmed