This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI:错误(ORCAP-2466):无法启动库的重新安装。 稍后尝试重新安装库。

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1229728/pspice-for-ti-error-orcap-2466-reinstallation-of-libraries-could-not-be-started-try-reinstalling-libraries-later

您好、团队成员:

我 安装了 PSPICE for TI。 但是、当我运行  PSPICE for TI 时、我 可以看到如下 按摩。

----------------------------------------------------------------------------------------------------
INFO (ORCAP-2463):正在进行库下载...
错误(ORCAP-2466):无法开始重新安装库。
稍后尝试重新安装库。
----------------------------------------------------------------------------------------------------

尝试打开项目后、出现以下错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    您是否要共享这些文件?

    "C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir\LibraryUpdate.log "

    "C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir\download\LibraryUpdate.log "

    谢谢。
    jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir\download\LibraryUpdate.log":

    [2023_May_23_18_35_37][成功]-库更新已启动。
    [2023_May_23_18_35_58][ERROR]-库更新失败:TI_URLs.txt 格式不正确。
    [2023_May_23_18_35_58][错误]-库更新失败:
    [2023_May_23_18_35_58][ERROR]-库更新失败。

    "C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir\LibraryUpdate.log":

    我无法获取该数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您运行的版本是什么?

    -jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与您提到的版本相同。
    用于 TI 2023的 PSpice。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    子版本 S009是否为?

    谢谢。
    jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是很确定先生。
    您是否会向我发送最新的安装文件路径?
    因为我只从网站下载了它。
    请在我遇到问题时尽快为我提供此方面的支持、因此、我的交付件会延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:

    下载链接位于您请求软件时收到的电子邮件批准中。 如果这不起作用、请再次申请并获取新链接。

    您需要直接连接到互联网才能获取模型。 如果您在 VPN 内部工作、请尝试将其关闭并重新启动工具。

    谢谢。
    jc.