This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI:PSpice 非 FIPS 兼容加密

Guru**** 2619615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1228873/pspice-for-ti-pspice-non-fips-compliant-encryption

器件型号:PSpice-for-TI

大家好、我最初为 TI 2022下载了 pspice、当时 FIPS 加密也有一个小问题。 已通过向其中一个 pspice 文件夹添加文件来解决该问题。 以下是指向该主题的链接: (+)适用于 Thread 的修复"PSPICE for TI install problem"不起作用-仿真、硬件和系统设计工具论坛-仿真、硬件和系统设计工具- TI E2E 支持论坛
我现在尝试更新到 TI 2023的 pspice、并收到相同的 FIPS 错误。  有什么建议吗? 谢谢、Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    您能否共享错误消息和任何其他详细信息。 我假设它们与您在2022年早些时候看到的相同、但希望您确认这一点。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、David、这是错误消息:

    我想这与2022年发布是一样的。
    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在之前的示例中、有以下附加指令:

    运行同一文件夹( %AppData%\Cadence\PspiceTIInstall\)中的现有 TIPSpice.exe

    您是否也从该位置运行 TIPSpice.exe?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我重新下载了上一篇文章中的文件、并将其替换到了文件夹中。 它随后起作用。