This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5880INVERTEREVM:电路设计问题

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5880INVERTEREVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1235614/ucc5880inverterevm-circuit-design-issues

器件型号:UCC5880INVERTEREVM

你(们)好

我的客户有以下需求、希望您为他的设计提供帮助。

条件:

1.输入电压直流12V 或24V。

2.输出电压应为 AC 60V &-60V。

3.频率50Hz 或60Hz 可接受。

这正是客户所需要的。

谢谢。

Boyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Boyan:

    您是否有关于 UCC5880INVERTEREVM (该板是用于牵引逆变器的栅极驱动器 EVM)的具体问题、或您是否正在寻找直流/交流电源逆变器参考设计?

    如果是第二个、此类 EVM 可能会更有用: www.ti.com/.../TIEVM-HV-1PH-DCAC

    此致、

    但以理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Daniel

    我的问题非常像第二个问题。 谢谢你的答复,我去那里问我的问题。 谢谢你。

    Boyan