This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为无源组件指定容差

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1234875/assign-tolerance-to-passives

如何在 PSPICE 中为无源组件分配容差? 例如、我需要使某些电阻器的容差为0.1%。

2020年的 Cadence 教程视频展示了: PSpice =>高级分析=>分配容差。

https://youtu.be/cCn7scO14Kc

但我在"Texas Instruments PSPICE"菜单中找不到这些命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    如您在该视频中所见、要想让容差产生任何影响、您需要运行蒙特卡洛或灵敏度分析。

    您可以编辑单个组件的属性并在其中设置公差。 选择组件、右键单击、编辑属性

    例如

    您也可以在此处找到简短的教程: https://www.ti.com/video/6162816981001

    让我们来看看这能让您走多远、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、谢谢。