This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI:未找到操作点错误

Guru**** 2620915 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1235090/tina-ti-operating-point-not-found-error

器件型号:TINA-TI

大家好、

我在仿真 TINA-TI 中的运算放大器电路。 我面临以下问题。  请告知。

1.仿真运行时间比较长(从大约45分钟到1hrs)。 对于这个小电路、会不会花费这么长的时间?

2. 最后,我收到了这个错误(U3.Dinn )。 如何解决此错误?   

3.在哪种情况下会发生这种错误?

 

进行建模  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arijeet:    

    感谢您查询有关 TINA 的信息。  由于 TINA 是 DesignSoft/TINA 程序、因此可使用 DesignSoft 支持页面处理问题:  http://www.tina.com/technical-support/  。  

    DesignSoft/TINA 团队非常有帮助、这是 提供 TINA 支持的最直接的方法。  问题解决后、请给出回复。    

    此致、  

    ~Leonard     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Leonard