This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41043:PMP41043设计的体积

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41043, TIDA-010062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1234975/pmp41043-volume-of-pmp41043-design

器件型号:PMP41043
主题中讨论的其他器件: TIDA-010062

您好、团队成员:

您能否向我展示 PMP41043设计的大致体积? (长度、宽度和高度)

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMP41043 使用同一个变压器、但采用不同的谐振扼流圈、将 TIDA-010062的功率增强为1.6kW。  

    其尺寸相同、为 38mm x 66mm x 160mm。