This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41006:PMP41006体积设计

Guru**** 2955610 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41006, TIDA-010062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1234974/pmp41006-volume-of-pmp41006-design

器件型号:PMP41006
主题中讨论的其他器件: TIDA-010062

您好、团队成员:

您能向我介绍一下 PMP41006设计的大致量吗? (长度、宽度和高度)

此致、

Shotaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMP41006 与 TIDA-010062相同、大小为 38mm x 66mm x 160mm