This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在尝试使用相同访问密钥的机器过多的 PSpice for TI。

Guru**** 2619495 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1232972/pspice-for-ti-too-many-machines-attemping-with-the-same-access-key

主题:PSpice for TI 中讨论的其他器件

PSpice-for-TI:尝试使用相同访问密钥的机器太多。
我想请求重置、以便可以下载到新器件。 我已在旧设备中卸载该程序、但无法将其下载到新设备中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ao、

    请给我留言注册时使用的电子邮件地址。

    谢谢。
    jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于注册的电子邮件是 a_wong67@u.pacific.edu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ao、

    我们将在完成后通知您。

    -jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ao、

    这是完成的。 请尝试重新安装。

    -jc.