This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11371:UCC28740DR

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11371

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1234173/pmp11371-ucc28740dr

器件型号:PMP11371
我 正在使用5.5V/11A 反激式电源。 我从德州仪器(TI)网站获取的电路和参考设计(参考编号为(PMP11371)我在 设计中采用了相同的组件同样的设计和相同的 IC 技术。 我没有变压器的设计和数据,但在谷歌的帮助下和一些笔记的反激式变压器 的设计,我做和电路是正常的工作没有任何问题。 但问题是、我没有获得所需的输出。 我的设计仅提供5.5V/10安培电源。 我在以前的邮件中告诉过您变压器设计数据。 我将其与参考设计一同使用。 请帮助 我找出 我 出错时的问题。
 据您所知、我将分享我的参考设计链接、即参考设计编号。 和变压器设计数据。
 
变压器设计数据是。
电压
启动
完成
转弯  
线规和线号
初级绕组 1.
3.
27.
0.4mm * 3.
次级绕组
9/10
11/12.
3.
650*0.07mm 石英导线
辅助绕组
6.
5.
5.
0.5.
采样
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 需要使用最小90直流电压至最大375直流电压来运行器件。 我的器件最近正以最小120DC 电压工作。 我的要求是最小直流90V 和最大直流375V、以及输出5VDC 和12A 电流。 应该更改哪些组件。 请帮我找到这个.