This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21318:效率数据

Guru**** 2929570 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21318, UCC2897A, TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1233290/pmp21318-efficiency-data

器件型号:PMP21318
主题中讨论的其他器件: UCC2897ATPS2373

尊敬的团队

我参考了 PMP21318。

https://www.ti.com/lit/ug/tidt301/tidt301.pdf?ts=1685622288968

客户规格 为 Vin=54V、Vo=12V、Io=5A、他们想了解转换器(UCC2897a)的效率。

我能否参考测试报告(0A-5A)上的黄色线值?  

对于该 效率 表。 J3的 效率是否 包括(TPS2373+ucc2897a)?

J1的 效率是否 包括(全桥+TPS2373+ucc2897a)?

https://www.ti.com/lit/ug/tidt301/tidt301.pdf?ts=1685622288968

非常感谢

Denny's

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Denny's、

    是的、突出显示的一列是 UCC2897A 有源钳位正向转换器在48V 固定输入电压和0至6A 负载范围内的效率。

    J3效率用于 J3 (AUX)的输入。  它是转换器加上阻断二极管 D27的损耗。  它不包括 TPS2373。

    J1效率的输入是 RJ-45连接器。  它包括 TPS2373和 UCC2897A 中的 PoE XFMR、桥接、热插拔 FET。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否有 主元件(变压器、同步整流、主 MOSFET)下面的功率损耗?

    规格为 Vin=54V、Vo=12V、Io=5A

    请参阅 webench 中的仿真结果。  

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=CDDDB615711EF81B

    效率曲线大约为89.5%。 但  PMP21318的效率约为94%。

    我认为使用 同步整流可以改善 功率 损耗。 但 哪个 元件会导致大约5%的效率差异?

     

    非常感谢

    Denny's

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Denny's、

    在94.4%的效率和6A 的负载下、转换器的功率损耗为3.56W。

    我估算了48V 输入和6A 负载下主功率级组件的功率损耗。

    初级 FET……165mW

    钳位 FET...100mW

    串联同步 FET ...330mW

    并联同步 FET。。。360mW

    变压器...?

    电感器...800mW (来自 Wurth Web 工具、主要是磁芯损耗)

    Rsense……250mW

    UCC2897A...150mW

    次级缓冲器...180mW

    次级钳位...160mW

    不使用变压器时、转换器总损耗为2.495W。  这样就可以为变压器损耗和其他各种电路损耗留下3.56-2.495 = 1.065W。  变压器中的1W 损耗似乎合理。

    谢谢。

    大卫