This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010242:提高电流/功率能力

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1233172/tida-010242-increase-the-current-power-capability

器件型号:TIDA-010242

可能与之相关的人员、

关于 TIDA-010242 MIL-STD-1275E 参考设计、我有以下问题:

我正在努力了解 TIDA-010242电路的工作原理、我想通过增加输出电流/功率能力来针对我的应用进行定制。 我应该对电路进行哪些修改、以便将电流/功率能力从4.3A 提高到10A、20A 甚至更高? 谢谢你。

 

此致、