This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050026-23881:TCA9517A 用法

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050026-23881, TCA9517A, TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1232957/tida-050026-23881-tca9517a-usage

器件型号:TIDA-050026-23881
主题中讨论的其他器件: TCA9517ATPS23881

专家、您好!

我们有一个关于  TIDA-050026-23881的问题。 该 电路板保留了 TCA9517ADGKR、看起来像是用于连接电路板。 请问我们是否测试了板对板通信? 此 I2C 中继器的使用场景是什么? 非常感谢!  

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!  

    让我内部检查一下、明天再联系您 COB。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!  

    板到板通信应该在没有 TCA9517A 的情况下正常工作、我们保留该部件、以防 I2C 布线太长而我们开始遇到问题。 在主板上、我们包含了0 Ω 电阻器来绕过 TCA3517A、因此您仍然可以在没有中继器的情况下测试板对板。 只要两个电路板上的所有 PSE 器件都具有不同的 I2C 从地址(可能需要修改 A0至 A3引脚)、就应该没有问题。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    是否可以知道我们是否在该 I2C 缓冲器上有测试结果? 客户想知道我们是否有使用案例共享。 客户想在其应用中使用12个 TPS23881、并且他们想知道您是否对12个 TPS23881的放置有建议。 非常感谢!

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!  

    对于测试结果、您是否参考包括 TCA9517A 在内的回归/验证测试? 如果我们已经这样做了、我需要进行内部检查、但一般来说、除非我们看到 I2C 问题、否则不需要这样做。  

    在放置方面、是否存在任何电路板尺寸限制或客户可能遇到的问题? 通常、我建议确保对于每个 PSE、FET 放置在同一层并尽可能靠近 PSE GATEn 引脚。 每个 PSE 应靠近各自的端口放置(我假设每个 TPS23881在所有8个通道上都配置为4线对端口)。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    是的、他们想知道是否需要为其12个 TPS23881应用放置 TCA9517A。 谢谢!

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!  

    根据 I2C 线路上的总线累积电容、需要使用中继器、

    有关更多详细信息、请参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/an/scpa054/scpa054.pdf?ts=1686320268756&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F#:~:text=If%20the%20system%20requires%20having,I2C%20standard%2C%20see%20Figure%209。 

    如果您有关于电路板要求(尺寸、层数等)的信息、我们可能会更好地建议您是否需要使用这些信息。 在我们的 FIRMPSE EVM 上、它并未被使用、因为没有它、我们没有看到太多的 I2C 问题、但不同的电路板设计会产生不同的结果。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林