This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110ET:第二个 UART 是否可用?

Guru**** 2619495 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110ET, IWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1235691/lp-xds110et-is-the-second-uart-usable

器件型号:LP-XDS110ET
主题中讨论的其他器件: IWR1642

您好!

当我通过 USB 连接 LP-XDS110ET 时、我的计算机检测到2个 UART。

其中一个连接在板的2x10连接器上。 是否可以使用 GPIO 来公开另一个 GPIO? 或者它在电路板上的其他位置是否可用?

祝您度过美好的一天!

PA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、PA、

    一个 COM 端口(应用/用户 UART)可用于反向通道 UART 通信。  其他(辅助数据端口)不能用于此目的。  要访问第二个 UART 通道、您必须将长线型 RX/TX 引脚从 LP-EM-Launchpad 连接到次级 LP-XDS110ET、并 相应地配置 LaunchPad MCU 项目。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回答! 我可以使用第二个 LP-XDS110ET (或其他)作为 UART/USB"转换器"、但我不希望这样做。

    是否有关于辅助数据端口的文档? 这听上去可能正如我所需要的:一个仅 RX 数据接收器、适用于具有一个配置 UART 和一个单向数据 UART 的定制 IWR1642板。

    注意:这一切是因为我无法为当前解决方案获取所需的 TM4C1294 (克隆 IWR 演示板的 XDS110)。

    此致、

    PA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    辅助数据端口不供开发人员使用、访问第二个 UART 接口需要额外的硬件。   如果您对 TM4C1294或 IWR1642传感器论坛有进一步的问题、可以在基于 ARM 的微控制器论坛上发帖。  确保在初始帖子中包含确切的器件型号。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢!

    PA