This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:TIDA-00951有关加载问题的咨询

Guru**** 2620755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1231483/tida-010054-tida-00951-consultation-on-loading-issues

器件型号:TIDA-010054

大家好、专家、我 使用00951解决方案开发了一个电压闭环演示。 但是、该电压在负载期间不能上升到目标电压 、并且保持在预充电模式。 加载???时是否有特殊注意事项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xi:

    我想问您、PI 输出中是否有任何饱和。 可能就是这个原因。 这意味着相移不足以应对输出中的现有负载。

    您能告诉我您在使用哪个实验吗? 您是否使用 TIDA 010054或 TIDA 00951的代码?

    感谢您的关注

    此致

    里卡多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Riccardo

     我从 TIDA00951借用了硬件解决方案、但由于无法找到00951的源代码、因此自行编写了 DSP 软件源代码。 最好能提供00951的源代码供参考。 如果没有、我不知道 TI 是否对00951拓扑进行了详细介绍、包括如何设计用于控制的电压和电流环路以及如何实现满载启动

    我期待您的回复

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xi:

    我在网上查找该参考、但未找到。

    它曾存在于过去,但现在它似乎不再可用。

    您能告诉我您在哪里找到了资料吗? 你有没有发现这件事? 还是几年前?

    我问这个问题,因此我可以尝试接触到合适的人。

    谢谢

    此致

    里卡多