This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设置 PSPICE 层次结构

Guru**** 2619655 points

Other Parts Discussed in Thread: LME49600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1232793/setup-pspice-hierarchy

主题中讨论的其他器件:LME49600

是 PSPICE 的最新特性。 我刚创建了一个新的设计原理图(File、New、Design)。 随附。

但当我尝试添加电压标记时、显示错误标记不能放置在 不在当前层次结构内的页面上

当我尝试运行仿真时、会发现您正在编辑的当前原理图不在仿真层次结构中。

我按照视频教程步骤的步骤,但显然有其他设置要求。

有人能指出一个描述我的问题的视频教程吗?

请指向设置"当前层次结构"和"模拟层次结构"的分步教程

太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您是否保存了原理图?

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 次数。 我昨天晚上离开了。 然后今天早上重新打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您是否能够加载 TI 参考设计(与大多数器件关联)并在其上运行仿真? 或者它是否给出相同的误差。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚为 LME49600加载了 TI"模型测试电路"。 我能够添加电压标记并运行股票仿真。 那么、我想我应该从"模型测试电路"开始、然后围绕它构建我所需的电路? 我会尝试它。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否将原理图制作成了根?

    您是否激活了仿真配置文件?

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John:

    这肯定是我使用的捷径。 如果您想要的电路与您实际的应用中的电路看起来不一样、它还可以帮助您调试设置。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 可以、以 TI 参考设计为基础并围绕它构建原理图、我就能完成所有的仿真!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JC Zhu、谢谢您的到来。 我没有执行这些步骤。 但他们没有出现在 TI 设置视频中。