This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice-for-TI:许可证调用失败错误

Guru**** 2619545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1230778/pspice-for-ti-license-call-failed-error

器件型号:PSpice-for-TI

你好

当我在系统中打开时、显示功能 PSpice_TI 的许可证调用失败、版本17.400和数量错误。

接下来会有什么解决方案。

谢谢。

基格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、您好!

    似乎存在 网络连接问题。 请检查 是否可以联系 https://cdsplicwc.cadence.com/chws/test/connection.html。

    如果未显示"Successful Connection"、请与您的 IT 部门联系、并确保 PSpice for TI 具有互联网访问权限。

    如果您使用的是 VPN、请尝试注销以查看问题是否消失。

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    感谢您的答复。 我已尝试链接、但显示 连接成功。

    谢谢。

    基格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    我正在服务器帐户中使用系统。 我在我的帐户中安装此软件(不是管理员。 因此、我在安装时使用管理员用户名和密码)。 当我现在使用管理员帐户运行它运行良好(但我在我的帐户使用管理员凭据安装此软件)。  

    安装后、是否可以通过任何方式更改我正在使用的用户?

    基格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、您好!

    很高兴听到这个消息。 我认为您无法更改用户帐户、因为许可证安装在您的用户文件夹中。

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    现在每次打开该软件时、我都需要管理员用户名和密码才能登录。 这会导致安全问题。

    是否有可能在非管理员帐户中运行此操作?

    如果可能、请告诉我。

    感谢您宝贵的时间 JC。

    基格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    在我的用户中是否有运行它的选项?

    基格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、您好!

    您可以自行重新安装。

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    由于我的帐户没有安装任何软件的权限、我可以做什么?

    基格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、PSpice for TI 不需要管理员安装权限。 但是、您的 IT 团队可能存在一些限制、因此请与他们合作、将其安装在您打算使用它的用户下面。

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    感谢您的最新动态和宝贵时间。

    基格尔