This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010085:TIDA-010085接地连接

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1231034/tida-010085-tida-010085-ground-connection

器件型号:TIDA-010085

我想知道 TIDA-010085参考设计中的"C"线是如何连接的。 ISO_GND 是否连接到 HVAC 系统中的"C"线路?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adnan:

    在此设计中、ISO-GND 未连接到 C 线、而是悬空接地(每个 SSR 的栅极驱动器的隔离轨的一部分)。 C 线将来自120V->24VAC 变压器、是每个 SSR 的公共连接、可用于为 SR 板的其余部分供电。  

    -布赖恩