This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI:关于 TPS62813启动行为

Guru**** 2619545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1228111/pspice-for-ti-about-tps62813-start-up-behavior

器件型号:PSpice-for-TI
主题中讨论的其他器件:TPS62813

海量专家

需要帮助!!  

我的工具是 PSPICE for TI、版本如下所示

在我的模拟案例中关于:TPS62813启动行为。

使用 PWL-CSV 文件输入属于预阶段仿真的文件

共有两个文件。 1来自输出、另一个来自 PG 信号。

始终触发故障。

 PG 信号触发的额外信号。

您能找出原因并澄清启动条件吗?

DSN 文件和附加的 CSV

我还检查了 EN 引脚上的 PG 信号、Vin 上的输出信号。 仍然无法触发电路。

我的原始电路包含3个 TI 电源 IC ...

(如果专家需要我的概念电路、请给我一个电子邮件地址。)

e2e.ti.com/.../NEW_5F00_3IN1_5F00_ASK.DSNe2e.ti.com/.../TESTA_5F00_Vout5.csve2e.ti.com/.../TESTA_5F00_PG5.csv