This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI:PSpice for TI

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1231345/pspice-for-ti-pspice-for-ti

器件型号:PSpice-for-TI

您好!

我在安装 PSPICE 时遇到问题。 开始安装 PSPICE 安装文件后、我需要添加 USR 和访问代码(我在前一封电子邮件中收到)。

我是这样做的(复制粘贴访问代码)、但我收到有关发生内部错误的警告消息、并将通过联系 E2E 提供进一步的帮助。

如果能得到一些援助,我将不胜感激。

此致、

A.科鲁利斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请分享一个错误弹出窗口的屏幕截图。

    谢谢。
    简体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    请在下方查看

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    您是否会在命令窗口中运行以下命令并与我们共享结果? 您可以接受我的友谊申请并发送给我一个 PM。

    • 系统信息
    • Get-NetAdapter -IncludeHidden | fc

    谢谢。

    简体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、 如果存在、请也共享目录"%appdata%\Cadences\PSpiceTIInstall"中的"cdsPspiceTIlog.txt"文件。

    谢谢。
    简体中文