This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要有关 LMG3526R030的其他信息

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3522R030, LMG3526R030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1227029/need-additional-information-regarding-lmg3526r030

主题中讨论的其他器件:LMG3526R030、LMG3522R030

您好!

您可以向我发送适用于 LMG3526R030的 PSPICE 模型吗? 此外、相同器件的数据表中也未提及开关的 Eon 和 Eoff (能量)。 您能否也向我提供这些信息?

谢谢。

Neha Agarwal.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neha:

    目前、我们没有适用于 LMG3526R030的 PSpice 模型、但是  除了/OC -> ZVD 引脚外、LMG3522R030的 PSpice 模型将与适用于 LMG3526R030器件的 PSpice 模型相同。 在 LMG3522R030上、/OC 引脚与/FAULT 引脚一起报告过流故障。 LMG3526R030上的引脚为 ZVD 引脚、当发生零电压开关时会报告。

    该器件是新发布的、我们仍在收集这些数据。 同时、请参阅 LMG3422R030 数据表中的 Eon 和 Eoff 图。 这两个器件的数字相似。

    此致!

    K·沃尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。