This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在仅接受".mdl"文件的 Autodesk 软件(Fusion 360或 Eagle)中使用 TI 模型(.cir)仿真原理图

Guru**** 2924610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1230653/how-to-simulate-schematics-with-ti-models-cir-in-autodesk-software-fusion-360-or-eagle-that-only-accepts-mdl-files

我尝试使用其中一个 TI 组件(SN74ALS541N)对电路进行仿真、我在网页中找到的文件包含了该组件 
(https://www.ti.com/product/SN74ALS541)是".cir"文件。 但是,我使用 Fusion 360进行仿真,此类型的文件与 Fusion schmatics 不兼容,
我必须具有".mdl"格式的文件。 我尝试了很多方法,从改变文件扩展名复制和粘贴,但它不起作用。 我联系了 Autodesk
他们通知我该文件不兼容、TI 也应提供".mdl"文件。 与 TI 联系时、他们没有此类文件。

因此、我想知道是否有人想办法在 Autodesk 原理图软件上使用 TI 组件、因为我认为 TI 作为全球最流行的产品之一
电子领域最重要的制造商,不兼容最常用的设计软件(Autodesk )!!!!!!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Carlos、

    这似乎不是特定于器件的问题。 我相信我们的仿真团队将能够为您提供更多帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    您能否提供有关您使用的软件的更多信息? 如您所说、需要对所需的 MDL 文件的格式进行说明。

    -jc