This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice-for-TI:尝试使用相同访问密钥进行连接的机器过多

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1229447/pspice-for-ti-too-many-machines-attempting-to-connect-with-the-same-access-key

器件型号:PSpice-for-TI

我尝试通过首先卸载旧版本来更新我的2020 PSPICE。 现在、我尝试安装新的、我在身份验证期间失败了。 是否有办法解决此问题?

同样、除了卸载-重新安装周期、是否有更简化的方法来更新 PSPICE? 这有点乏味、尤其是需要重新启动两次

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ArdWar:

    新版本可用时、系统将提示您进行升级。 无需手动卸载和安装。

    谢谢。

    简体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、很显然、提示从来没有出现过。 唯一的指示是"开始"屏幕上显示"可用的新版本"。

    从其他类似的线程学习,显然许可证  也需要从服务器端释放,当重新安装。 您能为其提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ArdWar:

    你在说什么?"

    如果是、请关闭并重新启动、然后就会出现、只需单击安装按钮、无需先卸载旧版本:

    是否已切换到另一台 PC? 在同一台计算机上升级不需要发布许可证。

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想在上次这些提示出现时、它仅更新库、而不更新软件本身。

    是否已切换到另一台 PC? 在同一台计算机上升级不需要发布许可证。

    它是同一台 PC。 虽然取决于许可证的确切锚定方式、但它可能会检测到一些新的东西。 例如、MAC 地址、GPT/MBR UUID 甚至 OS/系统 UUID 可能已从上次安装 PSPICE 时更改。

    现在验证通过了,所以我想我会将这个标记为已解决(?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ArdWar:

    否、库更新提示如下所示:

    是的、硬件更改可能会导致需要续订许可证。

    您可以通过身份验证,可能是因为先前的计算机信息已被清除。 如果您的任何其他安装无法启动、请重新安装。

    谢谢。
    简体中文