This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 功率级设计器推挽中的负载电流

Guru**** 2620915 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1230647/power-stage-designer-load-current-in-push-pull

主题中讨论的其他器件:LM25037
您好、TI!
我将使用 Power Stage Designer v5工具针对 Vin=110V、Vout=24V 和 Iout=12A 评估使用 LM25037的推挽式设计。 但在工具中、最小负载电流为6A、我可以仅在6-12A 之间更改电流、不能低于6A。 是来自推挽式拓扑吗?
提前感谢、
此致!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不认为这是由 LM25037控制的推挽式拓扑造成的。 您需要将您的问题发布到 Power Stage Designer。