This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020047:AWR2243电源定序

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243, TIDA-020047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1230629/tida-020047-awr2243-power-supply-sequencing

器件型号:TIDA-020047
主题中讨论的其他器件:AWR2243

您好、TI 团队、

TIDA-020047设计中的上电序列 与 awr2243数据表中所述不同:

awr2243 数据表图8-2中、VIOIN_3V3最后上升、而在  TIDA-020047参考设计中、3V3首先上升。  

所以、我们可以说  VIOIN_3V3排序不是那么重要吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    没错。  如图表顶部所述、关键是在 nRESET 失效之前使所有电源轨保持稳定。  在参考设计中、通过 PMIC 释放 SoC 上的复位(AM2732ADR)来处理、然后 SoC 会释放 AWR2243的复位。

    此致、

    布赖恩