This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00951:TIDA-00951的源代码

Guru**** 2620915 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TIDA-010054, TIDM-02002, TIDM-02013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1225994/tida-00951-source-code-for-tida-00951

器件型号:TIDA-00951

您好,先生

目前、我正在使用 F280049开发双向直流/直流转换器。  

如何获取 TIDA-00951的源代码? 我需要源代码来紧急启用硬件。

非常感谢。

萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您只是在寻找双向直流/直流转换器的软件、您可以参考以下内容、这些都是  C2000Ware_DigitalPower_SDK

    • TIDA-010054、适用于3级电动汽车充电站的双向双有源电桥参考设计
    • TIDM-02002、《适用于 HEV/EV 车载充电器的双向 CLLLC 谐振双有源电桥(DAB)参考设计》
    • TIDM-02013、 具有 GaN 的7.4kW EV/HEV 双向车载充电器参考设计
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    由于我的客户指派了这个解决方案、我最好遵循他的要求。 此外、我的客户强烈要求我尽最大努力让该项目在五个月内进入 DVT 阶段。 所以、我必须寻找对我有帮助的任何东西。 我真的需要任何人给予的帮助。

    非常感谢。

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    最好参考其他一些设计、因为 TIDA-00951已被替代。 为什么客户不想尝试我们的最新设计? ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生

    由于上一代的客户是这种拓扑,他们不想在新一代产品中大改变。

    因此、拓扑结构完全相同、数字控制器只改为 f280049c。 我必须深入了解 F2803x 中的源代码、使用 f280049c 中的所有相同函数。

    非常感谢、

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生

    我是否可以申请有关 TIDA-00951的源代码?

    我的项目确实需要它。

    非常感谢、

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道她是怎么知道的,可是我完全错了。

    让我将该主题讲给我们的 C2000团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生

    非常感谢。

    你给我很大的帮助。

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    我正在进行内部检查、如果我们已准备好共享代码、我们会回来与您联系。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    很遗憾、此代码未发布、因此我们无法与客户共享。 您必须参考上述 Desheng 的其他设计。

    此致、