This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A 和 BQ76930的软件问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1236342/software-issue-for---bq78350-r1a-and-bq76930

尝试安装软件、但收到错误消息 -

HCellProduction

无法加载.INI 库"C:\java64\zulu\bin\server\jvm.dll"

请提供任何协助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我认为这是因为 Java 可能缺失了。 尝试安装32位 Java。 此信息应包含在自述文件中或安装过程中的某个时间。 如果这有什么帮助、或者这些信息不清楚、请告诉我。