This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01093:具有 LM25018的电源电路

Guru**** 2656015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1235656/tida-01093-power-supply-circuit-with-lm25018

器件型号:TIDA-01093

尊敬的团队:

您能否解释电源电路的工作原理? 如何使用2个 MOSFET 将输入电压限制在48V 以下。 本文档中几乎没有对其进行说明。

我无法了解 N 沟道 MOSFET 是如何降低电压的。

如果您能分享详细的工作或参考资料、那真的会很有帮助吗?

谢谢。此致、

莫尼卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    针对此设计、我将联系 PDS 工程师、我将尽快与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      Q21是否是所讨论的 FET? 如果是、那么源极引脚3上的电压将被 VC5X_B 的栅极电压钳位、如果引脚3电压高于 VC5X_B 的电压、则 Q21将关断。