This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:MOSFET 选择

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1235021/tida-010054-mosfet-selection

器件型号:TIDA-010054

根据 TI 设计、在计算关断开关损耗时、需要器件的标称电压和电流、其中提到了要从 DATASEET 获取的电压和电流。 我要询问的是数据表中的 Vds 和 ID、是否是 MOSFET 的标称电压和电流? 我附上了数据表供您参考。

请解决此问题、 关于  使用 IGBT 构建相同的原型(DAB)、我们需要计算开关 LOSSES.e2e.ti.com/.../C3M0075120K.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。
    您是否在等式25中参考了 Vnom 和 Inom。  

    此处 Vnom = 600V、Inom = 50A、Eoff_sec = 18mJ、fs = 100kHz、IPK_sec = 25A (请参阅公式19、系统中的实际峰值电流)且 Vout = 500V (实际输出电压)。

    我希望这可以回答您的问题。

    此致、

    安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,先生,谢谢。