This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010239:有关所用变压器和磁性器件的详细信息

Guru**** 2620575 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010239

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1228388/tida-010239-details-about-transformer-and-magnetics-used

器件型号:TIDA-010239

您好!

我们介绍的是 TIDA-010239参考设计,想要详细了解主变压器 T1_P (器件型号 750320029)以及用于连接到 J16和 J17的 DC RCD 功能的线圈。 我们无法在线找到有关 Wurth 变压器的详细信息、我们希望能够提供这些详细信息。 特别是、我们希望获得足够的详细信息、以便在本地构建用于学习和测试的 TIDA-010239。  TI 是否可以提供器件型号以供订购? 或 变压器的设计文件 、以 在这里重新创建组件?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我可以提供帮助。  RCD 核心是 Hitachi 推出的现成纳米晶磁芯。 器件型号为 FT-3K70T F2520C。  对于变压器器 件型号 750320029、我将在中添加 Wurth 联系信息以获取相关信息和器件。  他的电子邮件如下所示:

    Jain, Dheeraj - Dheeraj.Jain@we-online.com

    此致、

    埃罗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我忘记回答您有关设计文件的问题了。  这些库可以在 TIDA-010239 页面上的  CAD/CAE 符号—TIDA-010239。  您可以下载 Altium CAD 文件和原理图、其中包含生成的变压器封装。

    此致、

    埃罗尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,埃罗尔,谢谢回答我的消息,但我仍然有疑问:我需要的设计文件使用这个芯: ft-3K70T F2520C:什么是导线尺寸? 多少圈? 哪些方向?隔离?所有参数都相关。 您能提供这种信息吗?

    关于另一个变压器(750320029)、我将与 Wurth 交谈。 感谢您共享该联系人电子邮件。

    mk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Errol、

    你对我的问题有个答案吗?  

    谢谢。

    mk