This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010046:25W PD 解决方案

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS23730, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1229000/tida-010046-25w-pd-solution

器件型号:TIDA-010046
主题中讨论的其他器件:TPS23730、 TPS2372、TPS2373

大家好、

我的客户对此参考设计感兴趣、但是、他们希望实现>25W PD、我们是否为 PD 控制器推荐了替代器件?

此致、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于>25W PD、我们具有以下器件: TPS23730、TPS2372、TPS2373。  TPS2372和 TPS2373仅集成 PD、但可提供具有外部直流/直流转换器的71W PD。  TPS23730将 PD 和 DC/DC 集成、PD 操作功率高达51W。