This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01088:我们能否获取原始 ADC 样本并将其存储到外部存储器?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1238294/tida-01088-can-we-get-the-raw-adc-samples-and-store-them-to-an-external-memory

器件型号:TIDA-01088

您好、E2E 专家!

你好。

如标题所示:

我们是否可以获取原始 ADC 样本并将其存储在外部存储器中?  

这是在对信号进行采样期间。  

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    从 参考设计 目前的设置方式来看、似乎没有任何将 ADC 样本保存到外部存储器的功能。 我看不到任何使用当前 GUI 从外部保存数据的方法。 我能想到的实现这一目的的最接近的方法是 使用微捕捉器探测 ADC 的输出引脚、然后将数据存储在外部。  

    此致、

    加文