This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI:PSpice for TI 安装会在配置库中停止

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1238341/pspice-for-ti-pspice-for-ti-installation-stops-on-configure-library

您好!
与 这里完全一样,但没有办法完成安装。我还尝试从命令行启动 orLibraryDownload ,只是为了测试。 结果如下:

然后、什么也没有发生。

附加的日志。 谢谢!

e2e.ti.com/.../4807.cdsPSpiceNetworkStatus.txte2e.ti.com/.../6254.cdsPspiceTIlog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stefano:

    请检查磁盘空间:

    -jc