This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 提高的分辨率

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1238043/increasing-resolution

大家好。 请查看图像。 我的输出偏置电压可以提供10uV 的分辨率(例如18.02mV)。 我还需要一个或两个以上的十进制分辨率、如1uV 或理想情况下为100nV (如18.205mV)。

是否可以在 PSPICE 中进行此设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您可以在此处设置显示精度:

    -jc