This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-020031:汽车类400-800V 电池转12V、200W 直流/直流转换器

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1233821/tida-020031-automotive-400-800-v-battery-to-12-v-200w-dc-dc-converter

器件型号:TIDA-020031

大家好、

我需要有关下面查询的帮助。

一位客户 已经完成了 TIDA-020031汽车类400V 电池转12V、3.6kW 直流/直流转换器参考设计、但他们的要求是电流范围高达100A 的汽车类400VDC 至12VDC、200W 直流/直流转换器。 您能否提供一些指导来实施这项措施以达到要求?  

提前感谢您。

此致、

马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮助我们了解一下这是什么类型的应用吗?  我想了解更多细节、 我们可以离线讨论...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    客户应用基于电动汽车逆变器。 我将客户信息包含在主题跟踪工具包中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mark  

    我的应用是电动汽车逆变器. 我的要求是汽车直流/直流转换器。

    输入电压范围:400-800V

    输出电压:12V

    输出电流:大约 15-20 A

    输出功率:200 W