This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010059:C2000的参考程序源代码

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010059, C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1237643/tida-010059-reference-program-source-code-for-c2000

器件型号:TIDA-010059
主题中讨论的其他器件: C2000WARE-MOTORCONTROL-SDKC2000WARE

大家好、支持团队。

我们根据 TIDA-010059 Gerber 文件设计了电路板。

您能否提供用于评估的 C2000源代码?

图 设计指南第21页的24显示了正弦波驱动器的波形。

我认为进行此验证时的源代码是最好的。

非常感谢您提供任何帮助。

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Higa:

    感谢您关注 TIDA-010059。  

    我假设您正在 从事电机控制项目。 我建议您使用 通用_电机控制_实验 ,它是 C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 的一部分:
    https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

     在计算机上的默认路径中安装后、它将位于以下位置: C:\TI\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_4_02_01_00\solutions\universal_motorcontrol_lab

    借助该软件、您可以选择 C2000 MCU 衍生产品、您应该能够生成三相 PWM、并使用 C2000 MCU 集成式12位 ADC 测量三相电流、还可以触发 ADC 采样时间、例如中心与 PWM 对齐等。  

    该软件是公开的、非常重要、它有文档并且由我们的 C2000 MCU 团队专家提供支持。 您可以在 C2000 E2E 论坛上发布有关该 SDK 的问题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum

    此致、
    马丁·施泰伯勒