This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40801:是否可以通过某种方法使 PMP40801.4也具有接收功能

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1235306/pmp40801-is-there-a-way-to-make-the-pmp40801-4-to-also-have-a-sink-function

器件型号:PMP40801
主题中讨论的其他器件: TPS65987TPS65987EVM

下午好!

我想知道是否可以 看到 PMP40801.4的原理图。 我还想知道是否可以使用 GUI 来操作此设计、使其充当接收器、输出功率至少为65W。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Juan、很抱歉耽误你的时间。 我们已联系该参考设计的设计人员以解决您的问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    感谢您联系我们。 对于原理图、 下面是链接、

    https://www.ti.com/lit/df/tidm775/tidm775.pdf?ts=1686565479249&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

     TPS65987能够 用作接收端口、这是一种 DRP 器件。 但当它 作为受电方工作时、将无法提供电源。

    Br、

    本尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您与我们联系。 我知道、当器件作为受电方运行时、无法同时提供电源。 我的问题是、是否可以使用相同的原理图并只是以不同的方式配置 GUI、以便其可以用作 DRP 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    我认为它应该能够支持 DRP、因为 TPS65987 EVM 几乎是相同的结构、而 TPS65987EVM 可以支持 DRP。

    我 想您可以访问 EVM 链接并申请 EVM 进行评估: https://www.ti.com/tool/TPS65987EVM

    Br、

    本尼