This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010086:如何使用 TIDA-010086执行放电

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010086, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1235159/tida-010086-how-to-perform-discharge-using-tida-010086

器件型号:TIDA-010086
主题中讨论的其他器件: powerSUITE

 TIDA-010086主要用于基于降压转换的充电。 我需要一些有关此参考设计如何实现 CC 和 CV 的详细指导。

除此之外、电池化成系统还将包括放电操作。 我认为同样的电路可用于运行、但从电池端子的角度运行升压转换器。  

我试图在  powerSUITE 中找到有关升压的更多信息、但没有可用的升压转换器示例。  

如果有人能在这方面提供帮助、我会很高兴

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    如果您施加负电流命令、电流控制环路将自动切换电流方向。 充电时、降压转换器电压略高于电池电压。 在放电期间、降压转换器小于电池电压、从而允许其灌入电流。 请参阅以下电路、了解双向性的工作原理。 我已经为您提供了该软件的访问权限。 如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    沙乌里


    e2e.ti.com/.../BIDIR_5F00_POWER_5F00_CURREN_5F00_MODE_5F00_CONTROL_5F00_EX_5F00_CC_5F00_15VIN_5F00_5VOUT.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaury:  

    感谢您的回复。 我看到.tsc 文件是模拟文件。 我会在 Tina 上尝试它。 BTW 您是否能够与我分享此项目的固件项目.  

    非常感谢  

    此致

    艾伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaury:

    从原理图中可以看出、电流检测似乎是通过24位 ADC 反馈给 MCU 的。 我想知道您是否在使用电压模式或峰值电流模式转换拓扑。

    另一个问题是24位 ADC 的速度为32ksps。 该采样速度是否足以控制

    谢谢

    此致

    艾伯特