Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02013, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDM-02013 主题中讨论的其他器件: C2000WARE
先生,
我们的新创企业正在 开发一种基于太阳能 MPPT 的混合动力电源、其额定功率为5kW、输入太阳能电压为190V - 450V 直流电压、MPPT 输出为400V 直流电压。 此400V 直流电压将馈送到400V 直流至48V 直流的直流/直流(400V/48V)双向转换器、用于电池充电和放电。 此外还有一个逆变器、其中将400V 直流转换为230V、50Hz 交流输出。
我们参考了 TIDM-02013。 请推荐更多参考资料并将文件发送至 info@smpselectric.com / info@sarpcon.com
请建议合适的参考设计以及原理图和固件。 请提出建议。