This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20878:用于 ACF 设计的2侧驱动器 IC 和变压器

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20878, PMP21318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1234963/pmp20878-2nd-side-driver-ic-and-transformer-for-acf-design

器件型号:PMP20878
主题中讨论的其他器件: PMP21318

尊敬的团队:

我正在寻找 PoE 12Vout/24V 输出、我们发现了 PMP20878和 PMP21318。

我们想在两种不同的输出设计中使用同一个变压器。

#1

我可以知道这是可行的吗?  

根据我的理解、在这两个不同的输出下、共享同一个 xfmer 无法优化效率。

2号

您可以推荐用于 ACF 二次侧 FET 驱动的二次侧驱动器 IC 吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    很抱歉回复速度太慢。 我们的 PoE 专家将于本周休假、并会在周一回来、他们可以帮助解决这些问题。 我看到在这个主题上已经启动了一个电子邮件链、因此我将关闭此主题并继续对电子邮件进行讨论。

    谢谢。
    布赖恩